This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:FHD 60FPS 测试模式

Guru**** 1637200 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1EVM, ALP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995752/ds90ub954-q1-fhd-60fps-test-pattern

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件: ALP

您好!
我们 使用的是 DS90UB954-Q1EVM,为了开始测试我们要从  DS90UB954-Q1EVM 生成测试图案的链路,我们想知道是否可以使用 FHD (1920*1080) 60FPS 格式生成测试图案,RAW10格式为 如果是、我们需要更改哪些寄存器设置/值才能获得此输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Revanth、

    是的、这是受支持的。 使用和生成 PATTER 的最佳且最简单的方法是使用我们的 ALP GUI。 确保您拥有最新的软件。