This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:设置为测试模式1-3寄存器18F8

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM, DP83822I, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995608/dp83td510e-evm-setting-in-test-mode-1-3-register-18f8

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件: DP83822IUSB-2-MDIO

将  DP83TD510E-EVM 置于抖动测试模式1、发送器输出电压和压降测试模式2以及 PSD 掩码测试模式3的寄存器设置是什么

我用0001写入寄存器18F8、但回读0000 (正常操作)

是否有软复位或一系列寄存器设置来实现此目的。

我将 DP83TD510E-EVM 和 DP83822I 介质转换器背靠背连接、没有以太网链路。

现在只想看看10BASE-T1L 的发送器输出。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    抱歉、您遇到了这种情况。 是的、需要一系列寄存器写入来写入寄存器0x18f8。 目前有一个注释、用于在下一个数据表修订版中明确包含此信息。

     DP83811数据表第8.4.16节和寄存器说明中目前详细介绍了该信息。  

    要使用 USB-2-MDIO 写入0x18f8、我们必须使用0xD 和0xE 寄存器。 确保"Extended Registers"选项卡设置为"No"。 您需要的脚本如下所示:

    开始

    000d 0001 //选择 MMD 页面

    000e 08f8 //定义寄存器 addr (在页面中没有前导位,此页面中的寄存器 addr 只有12位)

    000d 4001 //4是命令、1是 MMD 页面、再次显示

    000e 2000 //测试模式1 = 001在位15:13中,这是要写入0x18f8的数据

    结束

    如果要读取该寄存器、请执行相同的过程、但在最后的000e 点击"Read"按钮。 请告诉我这是否有用并且很清楚!

    谢谢、
    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 USB-2MDIO 工具中、使用扩展寄存器:否

    写入000e 4000 //软复位以显示测试模式1图形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确认:

    000e 2000 //测试模式1

    000e 4000 //测试模式2

    000e 6000 //测试模式3.

    谢谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    是的、没错! 感谢您看到拼写错误。