This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:DP83822IF 设计帮助

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993303/dp83822if-dp83822if-design-help

器件型号:DP83822IF

大家好、

我们使用的是具有集成磁性元件的0845-2D1T-E4双端口 RJ45连接器、其中一个端口连接到 DP83822IF PHY。 您能否回顾并建议此器件是否满足与此 PHY 连接的磁性元件要求。 如果可以、还请查看随附的原理图并提出建议。 连接器 https://belfuse.com/resources/drawings/magneticsolutions/dr-mag-0845-2d1t-e4.pdf 的数据表  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IJM 规格查找 DP83822。 然而、IJM 有4个通道、更适合千兆位。 如需查看原理图、请遵循随附的引脚 guidelines.e2e.ti.com/.../2425.DP83822_5F00_-Schm_5F00_Checklist_5F00_StrapTool.xlsx

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    感谢您的回复。

    您的注释显示"IJM 规格查找 DP83822。 然而、IJM 有4个通道、更适合千兆。" 您能否确认这意味着0845-2d1t-E4是否正常。 您的评论中缺少"好/坏":)。 实际上、我们在连接器的其他端口上有一个 DP83867、支持千兆位、并且由于电路板上的空间限制、我们希望使用堆叠方式、因此我们希望确认这是否正常

    谢谢

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    希望得到您的回复。

    谢谢、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以使用该磁性元件。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    您能否确认在 RMII 中将 PHY 置于主模式的自举配置。 无法找到自举配置。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表中的表14。

    此致、
    GET