This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9546A:PCA9546A #RESET 引脚

Guru**** 2931460 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994839/pca9546a-pca9546a-reset-pin

器件型号:PCA9546A

您好!

我希望将 PCA9546A 上的#RESET 引脚连接到高电平有效使能线路、该使能线路会路由到  PCA9546A 下游的许多 I2C 从器件的使能引脚。

这意味 着#RESET 引脚可能会长时间保持低电平。 数据表中似乎未涵盖此情形。

请告知  您是否长时间保持#RESET 低电平可能会导致 PCA9546A 出现任何问题?

此外、  当#RESET 保持低电平时、您能否提供有关 PCA9546A 电源电流(ICC)的任何数字?

非常感谢您的参与、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我想快速仔细检查一下。  PCA9546A 上的 RESET 引 脚为低电平有效、因此在您当前的设置中、您希望每次启用电路板上的另一个器件时复位该器件? 这是完全正确的、只需确保 EN 引脚的电压与复位引脚的 VIH 和 VIL 匹配即可。 此器件上还有一个勘误表、其中如果 RESET 引脚的电压高于 VCC、电流将从复位流向 VCC。 因此、请确保复位电压小于或等于 VCC。

    复位引脚没有最大脉冲持续时间、只有一个最小要求。 您可以无限期地保持该器件处于复位状态。 只要您在器件的绝对最大额定值范围内运行、就不会造成任何永久性损坏。

    我将检查在复位保持低电平时电源电流是否有数据。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您回来。

    实际上、其他器件上的 EN 引脚为高电平有效、因此目的是在禁用其他器件时始终将 PCA9546A 保持在复位状态、 并在启用其他器件的同时使能复位(当 EN 线路变为高电平时)。

    您提出的问题听起来不应该是我的问题-谢谢、但肯定欢迎您提供有关当前消耗的任何数据。  

    祝你一切顺利、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    实际上、通过查看数据表、我发现我们确实具有复位引脚上输入电流的额定值。

    我们不能测量在复位保持低电平时 ICC 如何变化。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    是的、不幸的是、这是我想要的 ICC 变化。

    我想我必须进行自己的测量吗?

    谢谢、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    是的、很遗憾、您必须对其进行测量。 很抱歉。

    最棒的

    Chris