This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:端子电阻器选择

Guru**** 2926300 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1550, THVD1500, THVD1510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995110/thvd1550-terminal-resistor-selection

器件型号:THVD1550
主题中讨论的其他器件: THVD1500THVD1510

大家好、

我对 THVD1550的端子电阻器选择有疑问。

必须使用端子电阻器吗? 如何选择 Rt 值? 我问这是因为数据表中的图22、并非所有 THVD1550都添加了端子电阻器。 您能否帮助评论一下什么情况需要端子电阻器?

此外、如果客户使用不同的供应商 RS485 IC、则一侧不添加端子电阻器、而 THVD1500一侧添加 Rt、是否正常? 有问题吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    这些都是好问题。 对于 RS-485系统中的终端网络以及如何以最佳方式实施这些网络以获得最大优势、有很多需要了解的。 John Griffith 有一 篇很好的博文 、其中概述了很多此类信息、还提供了一些很好的图形。 下面我将总结您的问题的一些答案、以供快速参考。  

    [引用 userid="320120" URL"~/support/interface/f/interface-forum/995110/thvd1550-terminal-resistor-selection 中的内容]是否必须使用终端电阻器? 如何选择 Rt 值?[/quot]

    通过匹配所用电缆的阻抗、通常需要 RS-485系统中的终端电阻器来抑制信号反射。 RS-485网络中使用的典型电缆具有120欧姆的阻抗、因此大多数 RS-485收发器具有120欧姆的端接电阻器(通常还会看到60欧姆的负载表示两个并联电阻器、或54欧姆的负载表示其他收发器的额外负载)。 大多数 RS-485系统应在系统的两个端点使用终端电阻器、其电阻值与电缆的特性阻抗相匹配。  

    [引用 userid="320120" URL"~/support/interface/f/interface-forum/995110/thvd1550-terminal-resistor-selection ]此外,如果客户使用不同的供应商 RS485 IC,一侧不添加端子电阻器,THVD1500一侧添加 Rt,这是否正常? 是否有任何问题?[/报价]

    由于端接电阻器的值是根据电缆的特性确定的、因此开关收发器很可能不会保证端接的变化。 当 a)收发器的驱动强度变化且无法驱动总线负载时、这可能会变得很重要;或者 B)当一个收发器在需要更理想端接方法的系统中引起更多反射或噪声时。

    a)为了解决第一种情况、系统设计人员必须确保总线不会过载、以至于收发器可能难以驱动有效的差分信号。 因此、在总线上只应使用两个终端电阻(使用~120欧姆值时)来提供60欧姆的等效负载。 如果此负载增加到超过收发器的驱动能力、总线将不再能够承载有效数据。  

    B)第二种情况在网络已经遇到来自次优布局或终端的反射时更常见。 无论使用哪种收发器、 应遵循这些系统特性的最佳做法、以减少这对信号的影响-应使用短桩线长度的简单总线拓扑、并且应将与电缆阻抗匹配的端接放置在系统中最远的两个节点上。 当由于其他系统限制而无法实现最佳条件时、不同的收发器可提供比其他器件性能更佳的解决方案。 例如、如果使用数据速率较慢的 THVD1510代替数据速率较高的 THVD1550。 这样做会减少引入到总线的高频能量的数量、这些能量更有可能被反射并导致振铃。 缺点是系统的数据速率将受到较慢收发器的压摆率的限制。  

    请告诉我这是否清楚、或者您是否对它有任何好奇心。 我很乐意回答您对 John 的博客文章的任何问题。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Eric。

    我仍有几个关于2的问题。 如前所述、仍然建议在 RX 和 TX 上添加120欧姆、对吧?

    它们的应用是一对一的、没有其他节点。

    因为另一侧是由另一个帐户设计的、使用不同的 IC 供应商。 我的客户担心、如果他们添加一个120欧姆端子电阻器、而另一侧不添加、则会出现问题。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    端接应放置在 RS-485总线(A 和 B 线)上彼此最远的两个节点上。 这在点对点系统中很简单、但也是较大系统的最佳做法。 THVD1550的数据表中提供了这方面的一个示例:

    端接值基于电缆阻抗、对于支持电气标准的任何 RS-485收发器、两个120欧姆端接电阻器都是可以的。 在添加另一个端接电阻之前、您应该确保总线没有完全端接(具有~60欧姆的等效负载)。 这样做可能会使总线过载、并使任何收发器都无法驱动有效的差分信号。 您是否知道系统其余部分的终止方案是什么? 如果系统已经建立良好、则很可能已经正确端接、并且任何额外的中间节点都不需要添加端接电阻器。

    此致、
    Eric Schott