This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:DP 交替模式灌电流在发送2.2ms HPD 脉冲后不发送 USB-PD 消息

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992570/tps65988-dp-alt-mode-sink-doesn-t-send-usb-pd-messages-after-sending-2-2-ms-hpd-pulse

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件: TPS65987TPS65987D

您好!

我们使用端口2设置为 DisplayPort 灌电流的 TPS65988DH 芯片、GPIO4用作 HPD 输入。
我们的 DP 接收器生成不同宽度的 HPD 脉冲、并将其发送到 GPIO4 HPD 输入。 如果脉冲宽度超过4ms、则 tps65988通过 Alt DP Attention 命令传输 USB-PD 消息。 但是、在发送脉宽为2.2ms 的 HPD 后、tps65988不会再传输任何具有 Alt DP Attention 命令的 USB-PD 消息。
要恢复功能、需要重启电源或发出 GAID 命令。

问题看起来与非常相似
e2e.ti.com/.../tps65988-dp-alt-mode-sink-gets-stuck-after-sending-4-and-4-8-millisecond-hpd-pulse

此问题是否已经解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    否、此项目仍在内部调查。 在平均时间内、我建议使用大于4ms 的 HPD 脉冲宽度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我们何时可能希望解决这些问题。 我注意到、我们当前使用的基本固件(TPS65987_88_F707_10_08.bin)自2019-11-10年以来未更新。 我们是否可以尝试更新的基本固件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们的团队仍在研究此项目。 固件版本  TPS65987_88_F707_10_08仍是 TPS65987D 和 TPS65988的最新固件版本。 我目前没有一个日期可以解决这一问题。  

    此项目是否需要进一步验证或生产? 正如我在前面的注释中提到的、我建议使用大于4ms 的 HPD 脉冲宽度、直到这个项目被解决  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的更新。

    遗憾的是、我们在执行 VESA 合规性测试的测试设备中使用您的芯片。 该测试指定4ms (请参阅 DisplayPort v1.4a Link Compliance Test (R1.0 2020)测试案例1D 的第4.2.1.3节)。 因此、我们无法选择不同的脉冲宽度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您提供更多信息。 我会将此信息发送给团队、并很快向您更新