This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BA101:用于75 Ω 同轴电缆应用的 RVO 电阻器设置

Guru**** 2811725 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15BA101, DS30BA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995370/ds15ba101-rvo-resistor-setting-for-75ohm-coaxial-cable-application

器件型号:DS15BA101
主题中讨论的其他器件: DS30BA101

您好、先生、

 我的客户希望将 DS15BA101用于75 Ω 同轴电缆应用。 我们看到、在50欧姆电缆中、800mV 输出应用中有一个 RVO 电阻器为487欧姆。 如果电缆为75欧姆、则 RVO 设置是什么? 感谢您的回答。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    它是750欧姆。  

    在该区域中、DS30BA101和 DS15BA101具有相同类型的接口。 您也可以参考 DS30BA101。

    此致、Nasser