This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:为什么 MDIO 始终需要上拉电阻器?

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995413/dp83867ir-why-does-mdio-always-need-pull-up

器件型号:DP83867IR

无论以太网 PHY 制造商如何、在所有 PHY 中、MDIO 都需要上拉、而 MDC 可能需要上拉、也可能不需要上拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耐受、

    许多串行通信线路需要一个上拉电阻器来启用通信。 上拉电阻为1、开漏接口将线路拉至0。 如果没有上拉电阻、线路将始终为0。

    MDIO 是一条双向线路、而 MDC 只是一条方向。 MDC 的输出侧需要上拉电阻、但在大多数设计中、输入应在没有上拉电阻的情况下正常工作。  

    谢谢、
    利斯尼