This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848YB:微电路、接口、以太网 PHY 收发器、10BASE-T 或100BASE-TX、单端口、3.3V、MII、RMII、 SNI、-40C 至+125C

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995019/dp83848yb-microcircuit-interface-ethernet-phy-transceiver-10base-t-or-100base--tx-single-port-3-3v-mii-rmii-sni--40c-to-125c

器件型号:DP83848YB

你(们)好  

请分享组件厚度详细信息  

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mithesh、

    查找数据表第85页中随附的图像。 这是否能回答您的问题?

    谢谢、
    利斯尼