This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD09:全双工解决方案

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD09, SN75178B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993097/sn65hvd09-full-duplex-solution

器件型号:SN65HVD09
主题中讨论的其他器件: SN75178B

大家好、

我们的客户正在寻找输出电流为60mA 的 RS-422转 TLL 转换器/收发器。  我们发现 SN65HVD09符合其大部分要求、但它只能在具有多个通道的半双工模式下运行。

您能帮助我们推荐一个通道比  SN65HVD09少的备选全双工解决方案吗?

提前感谢!


此致、

Jejomar



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    您能否分享您系统的更多要求? 通道要求、信令速率要求、故障保护要求等

    同时,您可以查看 所有全双工 RS485和422收发 器。  如果60mA 输出电流是您的系统的唯一要求 、那么我们可以从这里开始。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    对拖延表示歉意。 我们设法找到了适合客户需求的产品、而 SN75178B 正好 是这样。

    非常感谢您的支持。


    此致、

    Jejomar


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar、

    好极了。 我将关闭该线程。

    最棒的

    Chris