This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146:未使用的 SBU/AUX 引脚

Guru**** 2385390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995059/tusb1146-unused-sbu-aux-pin

器件型号:TUSB1146

尊敬的团队:

我客户的桌面不支持 DisplayPort 功能。 对于未使用的 SBU/AUX 引脚、我们是否可以将其保持悬空? 还是接地更好?

谢谢你。

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉姆:

      这是不是帮助我的同一个问题?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、因为 E2E 上次中断了、所以我再次强调了对我的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我关闭了 e2e 并将讨论移至帮助我的位置