This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867查看原理图

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994357/dp83867e-dp83867-review-schematic-diagram

器件型号:DP83867E

随附的是我绘制的 dp83867应用电路。 请帮助我检查电路设计是否有任何错误。 谢谢!

我想将这个芯片配置为 SGMII 模式、将传输速率设置为10/100/1000、将 PHY 地址设置为0000

主要问题如下:

1.若干自举引脚默认内部电阻的上拉和下拉;

2.是否缺少 STARP 引脚配置;

3、芯片电源如下:

1.0V 电源:300mA 的持续电源电流;

2.5V 电源:持续电源电流为150mA;

1.8V 电源:由4G 模块提供1.8V 电源(50mA)输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将查看共享原理图、并在几天内返回。 TD_*引脚上的电感器和电容器是什么?

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikram:

    客户响应:

    连接到 TD *输出引脚的磁珠和电容器旨在提高信号抗扰度。 以前有一个项目没有这些磁珠和电容器、BCI 测试失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是原理图审阅注释:

    每个电源引脚应具有专用的1uF 和100nF 衰减(引脚19、30、41、3、9、6、24、31、142、13、48)。

    2.电路板接地和连接器接地应由1Mohm 电阻与4.7nF 电容并联。

    3. SGMII 线路上的交流运输电容应靠近 SGMII 发送器放置。

    如果不使用、引脚20、21、22、23 (JTAG)可保持未连接状态。

    5.是否可以使用连接在每条布线和接地之间的 ESD 器件?

    --

    此致、

    Vikram