This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:半双工/全双工 MII 接口

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993731/dp83td510e-halfduplex-fullduplex-mii-interface

器件型号:DP83TD510E

如何将 DP83TD510E 配置为在全双工或半双工模式下工作? 如果我将其连接到具有半双工或全双工 MII 接口的 MAC 器件、如何使 DP83TD510E 以相同的方式工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    我正在检查在半双工模式下配置 MII 所需的任何寄存器配置。 我会回来的。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、  

    我可以确认没有用于在半双工/全双工模式下配置 MII 的寄存器配置。 PHY 在半双工和全双工模式之间没有任何区别。 对数据传输没有影响。 我们不支持 Col 和 CRS 信号。

    --

    此致、

    Vikram