This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:HDMI 输出异常

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995250/tdp158-hdmi-output-abnormal

器件型号:TDP158

您好!

我使用 DP 双模作为 输入源、 并使用 HDMI 连接器输出、

但系统检测它是 DVI 输出、因此分辨率仅 为 FHD。 我使用 的是 NVIDIA GPU,显示器是  Dell P2415Q。

TDP158是否可能向 GPU 发送错误的 EDID? TDP158是否需要任何特殊设置?

我使用的 PS8402A 没有此问题。 谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    GPU 可能正在查找适配器 ID、如果未看到、则将假定为 DVI。

    1.如果可能,您可以强制 GPU 忽略适配器 ID 并进入 HDMI 模式

    由于 TDP158没有适配器 ID、请从 TDP158切换到 TDP159、TDP159具有2类适配器 ID

    谢谢
    David