This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3000:关于眼图

Guru**** 2895560 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB3000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994850/ts3usb3000-about-eye-pattern

器件型号:TS3USB3000

大家好、

我的客户正在考虑使用 TS3USB3000。 请帮您解决以下问题?

根据数据表、240MHz 时的串扰为-37dB。 您能给我们一个 USB 眼图在另一个正在运行时进行通信时是否会受到影响吗?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释一下"当一个正在通信而另一个正在运行时"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    很抱歉我的问题不清楚。

    例如、
    当 D +/ D-端子和 MHL +/ MHL 进行通信时、
    当插入或移除带有 USB +/ USB 端子的设备时、
    对 D +/ D-和 MHL +/ MHL -之间的通信波形的影响?


    同时 D +/ D-端子和 MHL +/ MHL 正在通信
    当 MHL +/ MHL -端子的器件被移除时、
     连接到 USB +/ USB 端子的设备的影响。

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    串扰-37db 对于该应用而言非常低、我们从未听到客户提出任何问题