This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145EVM:TCAN1145-Q1

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995135/tcan1145evm-tcan1145-q1

器件型号:TCAN1145EVM

您好!

是否已为此 TCAN1145和/或 TCAN1146收发器发布了驱动程序或示例代码或 SDK?

如果是、我可以从哪里下载它?

此致、

John Coppola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们仍在努力使示例代码为公开发布做好准备。 但是、我们有适用于该器件的最新 c 驱动程序、这些驱动程序已准备就绪、可供使用。 我将向您发送一封包含这些文件的直接电子邮件。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!