This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [TUSB2046I]查询复位引脚

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993614/tusb2046i-query-on-reset-pin

主题中讨论的其他器件:TPS2071

您好!  

我想问一下、复位引脚上的断言是否是 IC 启动序列的积分? 引脚是否可以始终保持为逻辑1? 我的板正直接获得3.3V 电源、因此它降低了基于 LDO 的 USB 电源控制器 IC (tps2071...5)的任何要求。 我所阅读的文献建议在生成90% 3.3V 电压之前不要将引脚置为有效、但在我的案例中、我没有这样的注意事项、因为我从外部获得稳定的3.3V 电压。  

谢谢、

安全

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Safi、

    是的、TUSB2046需要上电复位。  数据表中所述的 RC 电路将提供正确的时序、不应将 RESET 引脚直接连接到电源轨。

    此致、

    JMMN