This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:SN65DSI86-Q1解锁 PLL 问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994406/sn65dsi86-q1-sn65dsi86-q1-unlock-pll-issue

器件型号:SN65DSI86-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI86

您好、先生、

我设计 了 SN65DSI86来实现 MIPI-DSI 与 eDP 的功能。

但 在寄存器中设置 DP_PLL 使能后、会出现 PLL 解锁问题。

这似乎是以前的以下问题。

https://e2e.ti.com/support/interface/f/interface-forum/846730/sn65dsi86-questions-for-sn65dsi86-pll-unlock-issue?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=sn65dsi86%2520PLL#

可以帮助我检查问题吗?

感谢您的帮助!

此致、

史希欣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    史希欣

    您是否使用 REFCLK 或 DSI 时钟作为时钟源? 您能否使用示波器测量时钟?

    如果使用 DSI 时钟作为时钟源、 则可以使用以下任何一种 DSI A 时钟频率:384MHz、416MHz、460.8MHz、468MHz 或486MHz。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我使用 REFCLK (27MHz)作为时钟源、并已测量 到 SN65DSI86中的27MHz 时钟。(请参阅下图)

    顺便说一下,如果可能,我可以从网站上免费获得 EVM 模块进行测试?

    谢谢!

    此致、

    史希欣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    史希欣

    1.您是否将 27MHz 晶振时钟频率的 GPIO[3:1]设置为3'b011?

    2.您能否仔细检查上电序列并确保 DSI86复位后27MHz 时钟保持稳定?

    请与 TI 本地 FAE 联系以获取免费的 DSI86 EVM。

    谢谢

    David