This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83B:了解数据表的问题

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83B, TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994866/sn75lvds83b-problem-of-understanding-the-datasheet

器件型号:SN75LVDS83B
主题中讨论的其他器件: TFP401A

大家好、  

我正在设计一个能够在屏幕上显示的卡、我的来源是 Raspberry Pi 计算模块4 (HDMI)、我使用 TFP401A 和 SN75LVDS83B 将磁通转换为 LVDS。 我制作了 PCB 的第一个版本、但我们遇到了一些问题、因此我再次阅读了两个组件的数据表、并看到了我以前从未见过的内容。 在 SN75的数据表(第19页)上、我们可以观察到典型应用、 它在数据输入上显示了一些上拉电阻器、但架构上的组件名称是 SN65LVDS83BZQL。

因此、我的问题是:我的2个组件(SN75为 D[0...27])之间的信号上是否需要这些电阻器。

感谢您的阅读  

Lucas Bagrowski

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    不严格要求这些。 它们用于在评估模块中的任何特定 DIN 引脚上都不提供输入驱动器的情况下实现高失效防护。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、祝你度过美好的一天

    Lucas Bagrowski