This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C554A:晶体振荡器网络

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C554A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994267/tl16c554a-crystal-oscillator-network

器件型号:TL16C554A

设计

我有一位客户计划将 TL16C554A 用于 UART 应用、但   数据表中提到的晶体振荡器网络需要帮助。

1.客户将使用14.7456Mhz 晶体 振荡器,如何设计数据表第36页中提到的 RX2、C1、C2。

2 、振荡器放大器增益或 gm。

3.数据表 Page8中有一个参数, 即时钟输入电容/ 时钟输出电容,这意味着什么? 它将应用于 晶体 振荡器条件?  14.7456Mhz  晶体 振荡器的 MCU。

谢谢

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6月、

    我们的 UART 专家已收到有关此主题的通知、并将作出相应的响应。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    [引用 userid="183555" URL"~/support/interface/f/interface-forum/994267/tl16c554a-crystal-oscillator-network ]1. 客户将使用14.7456Mhz 晶体 振荡器,如何设计数据表第36页中提到的 RX2、C1、C2。[/引述]

    晶体数据表应为您提供这些值。 您基本上只需查看负载电容的制造商规格。 例如、如果它们的典型规格为18pF、则您可以选择2个电容、大约是该值的2倍、如36pF。 因此 C1和 C2将为36pF。  

    [引用 userid="183555" URL"~/support/interface/f/interface-forum/994267/tl16c554a-crystal-oscillator-network ]2.  振荡器放大器或 gm 的增益。[/quot]

    您对此没有控制权。  

    [引用 userid="183555" URL"~/support/interface/f/interface-forum/994267/tl16c554a-crystal-oscillator-network ]3. 数据表 Page8中有一个参数、 时钟输入电容/ 时钟输出电容、这意味着什么? 它将应用于 晶体 振荡器条件?  具有14.7456Mhz  晶体 振荡器。[/QUERP]

    您的技术是正确的。 输入电容将与负载电容并联。 根据我的经验、这对我的振荡器电路没有任何问题、我通常为负载电容器选择稍低的值。 在上面的示例中、我说的是36pF、但您可能可以使用类似20pF 的器件、并假设输入电容会增加到接近36pF 的值。  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby

    感谢你的帮助。