This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:TLE9250SJ 的替代部件

Guru**** 1452620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993387/tcan1044a-q1-replacement-part-of-tle9250sj

器件型号:TCAN1044A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1051

大家好、团队、

我们是否有任何 TCAN 器件来替代 TLE9250SJ?

此致、
Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DY:

    我们支持5Mbps 及以上比特率的较新收发器通常不同时提供静音(S)和待机(STB)模式。 如果只使用其中一种模式、则可在中交换具有待机模式的 TCAN1042或 TCAN1044A、具有静音模式的 TCAN1051或 TCAN1057A。  

    您知道当前设计中使用了哪些收发器功能吗? 这些器件中的一个听起来是否很适合? 请记住、这些器件的引脚5为 NC 或 Vio。 如果您不确定并能够分享原理图、我可能会推荐一种替代方案。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢你的答复。
    如果需要任何支持、我会告诉您。

    此致、
    Dy