请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1044A-Q1 主题中讨论的其他器件:TCAN1051
大家好、团队、
我们是否有任何 TCAN 器件来替代 TLE9250SJ?
此致、
Dy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我们是否有任何 TCAN 器件来替代 TLE9250SJ?
此致、
Dy
尊敬的 DY:
我们支持5Mbps 及以上比特率的较新收发器通常不同时提供静音(S)和待机(STB)模式。 如果只使用其中一种模式、则可在中交换具有待机模式的 TCAN1042或 TCAN1044A、具有静音模式的 TCAN1051或 TCAN1057A。
您知道当前设计中使用了哪些收发器功能吗? 这些器件中的一个听起来是否很适合? 请记住、这些器件的引脚5为 NC 或 Vio。 如果您不确定并能够分享原理图、我可能会推荐一种替代方案。
此致、
Eric Schott