This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C2552:通过软件区分 TL16C2552和 PC16552的方法

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994689/tl16c2552-the-way-to-distinguish-between-tl16c2552-and-pc16552-by-software

器件型号:TL16C2552

尊敬的专家:

我们的客户正在考虑从 PC16552更改为 TL16C2552、他们有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

比较 PC16552和 TL16C2552的寄存器、

调制解调器控制电阻器(MCR04)的位3数据存在差异。

将 UART_IC 标识为 TL16C2552和 PC16552的方法

复位后立即启用调制解调器控制寄存器的 INT 使能/ OP 控制

・Ω 高电平:新型 IC (TL16C2552)

・μ A 低:旧 IC (PC16552)

是否可以区分这种方式。

另外、您能否告诉我们其他通过软件来隔离的好方法。

e2e.ti.com/.../resister-difference-between-TL16C2552-and-PC16552.xlsx

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我们的器件没有任何类型的制造商的寄存器 ID 或类似的东西。 如果您知道电路板上只有2个可能的芯片、并且您已经在复位后测试了对默认 MCR 的读取、那么我相信您可以通过这种方式对它们进行区分、但如果您尝试区分的不仅仅是这两个器件、那么这种方法就是这样 不起作用。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    谢谢您的回复。

    我知道它只能区分 TL16C2552和 PC16552。

    但它无法区分其他芯片。

    我将与客户分享这些信息。

    此致、

    新一