This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32:每个输入(A、B)的等效值

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994955/am26lv32-equivalent-of-each-input-a-b

器件型号:AM26LV32

大家好、我们正在尝试找出用于设计的配置。 它是否组合了共基极和共发射极? 感谢您的澄清。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我认为答案是综合的。  数据表中的图8是输入级的准确描述。 双极产生内部偏置、而输入衰减1:10。 如果您对自己的应用有任何疑问、请告诉我。