This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:可靠性

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LBC172, AM26C31, DS26LV31T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993465/am26c31-reliability

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件: SN75LBC172DS26LV31T

在 d/s 中、最大输出电流为+/-20mA。 在 长时间(可能超过500小时)内(最大值)消耗高达+/-20mA 的输出电流时、可靠性如何 环境温度  在此测试中、差分输出电压是否仍然正常? 或者您是否可以提供可靠性报告?  

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的最大输出电流 为±20mA。 这可确保满足电气特性。

    输出电流的绝对最大额定值为 ±150mA。 如果您远离此情况、则不会出现降级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的帮助!

    Brian、

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    线程中再次显示了 AM26C31 Vout 与 Iout 的关系图。 您可以从中得知该器件的工作电流高达40mA 或50mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您  可以建议的输出电流是否高于+/-20mA? 客户端使用 AM26C31的16引脚 D 和 PW 两种封装。 它看起来 DS26LV31T 和 SN75LBC172可支持高达+/-60mA 的电流、但封装无法满足客户的要求。 如果可能、请帮助解决此建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     DS26LV31T 是一款3.3V 器件。 这是否是您的可能电源? 您需要什么电源、速度和保护级别?

    您可以使用 搜索功能 来查找采用 SOIC 或 TSSOP 封装的四路发送器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是用于电机位置应用的5V 偏置电源和5MHz 速度。 请推荐合适的一款。 另一方面、如果电流长时间高达60mA、最大值为 在环境条件下、使用 AM26C31时不应出现任何降级、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、AM26C31应与之配合使用。 (有多个温度等级;选择一个具有足够安全系数的等级。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens 感谢您的意见。