This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B715:将 P82B715直接连接到支持 I2C 接口的 IC

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994841/p82b715-interfacing-p82b715-directly-to-an-ic-supporting-i2c-interface

器件型号:P82B715

在上述建议的设计中、左侧 I2C 器件将是 I2C 温度传感器或 I2C EEPROM、该 I2C 器件将使用长度为15cm (150mm)的双绞线连接到 P82B715 (总线扩展器)。

 请确认上述接口是否正常工作、我们希望先确认这一点、然后才能在设计中实施

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Umesh、

    这可以正常工作、但我能问您为什么要使用缓冲器器件吗? 您在不使用时是否遇到问题?

    此致、

    Eric Hackett