This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC180-Q1:输出电平

Guru**** 2851170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994638/sn65lbc180-q1-output-level

器件型号:SN65LBC180-Q1

大家好、团队、

当 VCC 端子输入5V 电压、D 端子输入3.3V 电压时、

是否有可能 Z、Y 和 R 端子输出变化、如下图所示?

此致、

肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    是的、这就是器件的工作方式、因为输入阈值也适用于3.3V 输入。 输出将以 VCC 为基准、因此在您的配置中为5V、除非使用外部组件(例如二极管)在输出端产生压降。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Eric Hackett