This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1452:阻抗容差

Guru**** 2860250 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993759/thvd1452-impedance-tolerance

器件型号:THVD1452

大家好、

 

客户希望了解在30Mbps 全双工通信时、THVD1452的阻抗容差有多大。

您能否与客户分享一些数据?

 

谢谢、此致、

米希亚基   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米其基-圣、

    您是指总线阻抗容差吗?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

     

    是的、客户担心电缆的容差、并想知道 THVD1452可以接受多少容差。

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    我们的大多数 RS-485驱动器都是针对阻抗为120欧姆的布线而设计和指定的。 需要将端接电阻与此电缆阻抗匹配、以减少网络中的信号反射。 该端接电阻为收发器提供负载、该负载是收发器指定驱动的负载。 由于120欧姆是一个常见的阻抗值、因此 THCD1452的许多特性都指定了60欧姆(两个120欧姆并联)的负载(RL)或稍大的负载(即54欧姆)、以考虑其他收发器提供的负载。  

    如果使用具有不同特性阻抗的电缆、并且选择了匹配的端接值、则收发器的差分输出电压能力将反映产生的负载。 例如、如果使用阻抗和100欧姆的端接值、则输出差分将低于典型值、因为收发器需要提供更大的电流来保持相同的输出电压。  

    我是否正确理解了您的问题? 请告诉我是否有任何我可以澄清或阐述的内容。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

     

    感谢您的善意解释。

     

    您的意思是,如果电缆的阻抗较大,通信是否正常取决于负载?

    此外、客户还想知道在没有阻抗控制的情况下、30Mpbs 的 RS485通信是否可以接受。

    据我了解,由于深思熟虑,这种情况不会被接受。 是这样吗?

    您能否分享应用报告中描述的端接电阻器以了解阻抗控制?

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    是的、大多数 RS-485驱动器能够支持各种总线负载。  

    系统可实现的数据速率取决于许多变量、包括总线拓扑(放置节点的位置)、总线长度、收发器选择、收发器负载等 如果考虑了其他变量、大多数系统将能够在不影响数据完整性的情况下容忍某些阻抗不匹配。  

    当您说"无阻抗控制"时、您指的是什么? 这是否意味着总线上不会有终端? 或者、您是否希望您使用的电缆具有较差的阻抗容差、并且可能会有所不同?  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 RS-485数据速率、端接和总线配置的更多信息、请参阅此应用报告。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

     

    感谢您的善意解释。

     

    我将深入了解客户使用案例的详细信息,如下所示。

     

    • RS422通信
    •  点对点(1:1)
    • 长度:1.5米
    • 阻抗容差:100欧姆±50欧姆
    • 目标数据速率:30M bps

     

    在上述情况下,客户是否能实现30M bps 的目标数据速率?

    如果没有,电缆可接受的容差是多少?

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    我发现问题的唯一原因是总线负载低于54欧姆(此处指定了最低 VOD)。 由于听起来只有阻抗具有此变化、并且端接电阻可能保持在该值以上、因此听起来不会影响可实现的数据速率。

    除了上述要求之外、我认为这些要求没有问题、THVD1452非常适合这种情况。

    此致、
    Eric Schott