This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3202:用作 PEIE 和 SATA 多路复用器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3202, TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994774/hd3ss3202-used-as-peie-and-sata-mux

器件型号:HD3SS3202
Thread 中讨论的其他器件: TMUXHS4212

您好、专家、

我的客户希望将 com-e 连接到 M.2 SSD、但 com-e 的 PCIe 和 SATA 信号是分离的、因此他们希望使用 HD3SS3202来切换这些信号、这种方法是否起作用?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的 、哪一代 PCIe 和 SATA? 我们有新产品 TMUXHS4212