This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3031:TMUXHS4212、TS3USB3031 ESD 保护二极管

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212, TS3USB3031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994252/ts3usb3031-tmuxhs4212-ts3usb3031-esd-protection-diode

器件型号:TS3USB3031
Thread 中讨论的其他器件:TMUXHS4212

 您好!

 我叫 Kang eungu

 我将使用 TMUXHS4212、TS3USB3031

 TMUXHS4212和 TS3USB3031具有 ESD 保护二极管

 如果有、我会提出正二极管、负二极管、电压、电流等规格

 请给我一个请求

 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它只是具有基本的 ESD 保护、如 HBM 和 CDM。 如果您需要通过 IEC 8kv、则需要外部保护 ESD 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道 TMUXHS4212I 的连续开关直流输出电流

    我现在对 mipi 开关器件非常感兴趣

    感谢您的积极支持

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于所选通道、最大值为8ua。

    对于未选择的通道、最大值为150ua。