This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042:TUSB8042 -未使用的引脚/特性

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994477/tusb8042-tusb8042---unused-pin-features

器件型号:TUSB8042

大家好、团队、

我们计划在电路板上使用 TUSB8042、但某些引脚不会被使用。

您能否确认以下理解?

未使用的 USB_SS_TX 输出引脚可保持悬空。

数据表显示:

   上行端口连接到仅支持的电气环境时

   全速/低速连接、SusperSpeed USB 和高速连接

   在下游端口上禁用。

因此、我猜未使用的 USB_SS_RX 输入引脚也可以保持悬空。

是这样吗?

虽然我们不需要上游电源,但我想我们仍会连接

到 USB_VBUS 监控器输入的分压器。

对电压电源定序的特殊要求?

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落时分、您好!

    是的、未使用的 SS 引脚应保持未连接状态。  USB_VBUS 是一个检测输入、并且只要连接了一个有源主机、它就应该为高电平。

    如果使用无源复位电路、数据表中有一项要求、规定 VDD33在 VDD11之后斜升。  这一要求旨在防止客户在1.1V 之前斜升3.3V、并且 GRSTz 上的内部上拉电阻上升至3.3V、从而允许无源复位在1.1V 电源轨通电之前完成、从而导致无效复位。  在实际应用中、大多数实现方案同时(或在 us 内)具有3.3V 和1.1V 斜坡、并且在无源复位电路引脚上包含足够大的电容、以便在电源轨稳定后、复位保持低电平所需时间。 评估模块就是这种情况。   GRSTz 引脚上的电容器将根据平台中的斜坡时间而变化。  1uF 对于许多应用来说是可以接受的、如果斜坡时间较慢、2.2uF 将提供更大的裕度。

     

    如果设计中有一个有源复位电路、该电路不依赖于 GRSTz 上的内部上拉电阻器、则电源轨定序无关紧要。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    日落