This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:TCA9548A 是否支持具有5V 上拉电阻的从侧? VCC = 3.3V

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994807/tca9548a-does-tca9548a-support-slave-side-with-5v-pull-up-vcc-3-3v

器件型号:TCA9548A

您好专家、

如标题所示、我们的器件是否支持以下电源域上拉电阻、如下所示?

VCC = 3.3V

主侧= 3.3V

从侧= 5V

我无法从数据表中了解扇区9.2.1、您能帮助我了解更多吗?

谢谢、

Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    当需要使用该器件进行电压转换时、情况会变得有点棘手。 第9.2.1节主要介绍在执行电平转换时应将 VCC 设置为什么。 VCC 上的电压设置器件的 VPASS 电压、从而钳制总线电压。 必须为器件上的总线电压设置下限。

    图14显示了 VCC 和 VPASS 之间的关系:

    如您所见、它是线性的。 因此、在选择 VCC 时、您需要选择一个 VCC、以便 VPASS 等于或小于您的最低总线电压。 在您的图片中、我可以看到的最低总线电压为3.3V。 因此 VCC 的上限约为4.6V。 3.3V 的 VCC (如您选择的那样)会导致 VPASS 大约为2V、低于您的最低总线电压。 因此、这是正确的、您所显示的设置将起作用。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    最棒的

    Chris