请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1051-Q1 您好!
我的客户想知道 VIO=3.3V 时 V (logic_input)的绝对最大额定值是多少、因为我不确定它是+7V 还是3.6V (VIO+0.3V)、因为数据表显示+7V 且<VIO+0.3V. 请告诉我+7V 或3.6V 吗? 请您也这么说"和"是什么意思吗?
此致、
川崎市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户想知道 VIO=3.3V 时 V (logic_input)的绝对最大额定值是多少、因为我不确定它是+7V 还是3.6V (VIO+0.3V)、因为数据表显示+7V 且<VIO+0.3V. 请告诉我+7V 或3.6V 吗? 请您也这么说"和"是什么意思吗?
此致、
川崎市
您好 Yoshikazu Kawasaki、
本质上、这条语句所说的是、在大多数情况下、V (logic_input)不能比 VIO 大0.3V。 但是、无论 V (logic_input)是多少、即使 VIO 已经为7V、也不能大于7V。 这是 达到上限的上限。
在数学方面、如果 VIO < 6.7V、则 V (logic_input)<= VIO +3V。 但是、如果 VIO >= 6.7、则 V (logic_input)<= 7V。
如果您有任何疑问、请告诉我。
最棒的
Chris