This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:采用级联连接的 TUSB1002A 中继器板

Guru**** 2670055 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992648/tusb1002a-tusb1002a-repeater-board-in-cascade-connection

器件型号:TUSB1002A

您好!

我们将 IC TUSB1002A 中继器板用于级联连接。 我需要了解插入损耗、以提高信号完整性、并  根据我们的方框图选择等效设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享您的方框图? 我可以提供一些 EQ 设置建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    您能否分享您的电子邮件 ID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请随时通过 E2E DM 分享、而不是在此处发帖。 我将向朋友发送请求、请接受、以便我们继续讨论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然是 Malik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继续通过 E2E DM 进行学习。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我已针对 PCB 1和2所建议的所有通道均衡设置范围尝试了它所能使用的所有设置。 以及 PCA-1和 PCC-2的插入损耗计算值是多少? 选择 VOD 和增益用于设置#12的原因您是否有基于插入损耗选择(5GHz 时的 VID = VOD x (10 -(GV/20)))的计算参考示例?    

    正如您所说、 在 USB 合规性测试期间、它可能会发生变化?  您能不能建议 我们在硬件测试中测试眼图时可以做些什么? 我们没有超高速信号测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个 PCB 的正确设置12。 两个通道的直流升压设置为+1、VOD 为1200mV。 此设置涵盖大多数应用、但可在调优过程/合规性测试期间更改。