This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:它是否正确连接了 SSTX&上流&amp 上的 SSTRX;下流?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2546, TUSB8042A, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993248/tusb8042a-is-it-right-connection-of-sstx-ssrx-on-up-stream-down-stream

器件型号:TUSB8042A
主题中讨论的其他器件:TPS2546HD3SS3220

你(们)好 团队

与下图类似、我尝试构建 USB 集线器(TUSB8042A)和下行端口2 (HD3SS3220 + TPS2546)  

为避免出错、我要求在上行和下行数据流上的 SSTX 和 SSRX 连接是否正确。

如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对我来说是正确的。  内部 SS 连接应为 TX 到 RX、RX 到 TX、但外露端口的外部 SS 连接应为 TX 到 TX、RX 到 RX。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 JMMN

    感谢您的回复。

    我非常乐于帮助了解 USB SS 连接。

    根据您的回答、我绘制了 USB 集线器系统的电路图。

     我将使用 SDP 模式。 外部 USB 与存储器(SSD 或集线器)连接

    请查看我的原理图。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    您下次能否将原理图作为附件发送、以便我更轻松地进行放大?  很难阅读详细信息。

    原理图反馈:

    • USB_VBUS 是一个检测输入、只有在连接了活动主机时才应为高电平。  它应连接在90.9K/10K 分频器之间
    • 所有 USB TX 线路都应安装100nF 交流电容器。
    • 如果电压斜坡时间较慢、可将 GRSTz 上的电容器增加至2uF。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 JMMN

    感谢您的回复。  

    USB_VBUS 连接是我的错误。  

    我向您发送了一个修改原理图。 但我不知道您的电子邮件或其他人的转接方式。

    请告诉我。

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚接受了您的朋友的请求、请直接发送给我。

    谢谢!

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 JMMN

    感谢您的回复。

    我通过邮件分享了修订后的电路图。

    我有一些问题。

    PWRON1_BATEN1 ~PWRON4_BATEN4:如果需要,我将调整下拉 R 4.7K 欧姆。

    2、其他引脚连接了内部下拉 R。对吗?  

     

    请检查我的原理图。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    如果不使用 PWRON 引脚、则可将其保持未连接状态。

    由于未使用端口电源控制、FULLPWRMGMTz 应被拉至高电平。

    对于内部 SS 连接、两组 SS 信号上的交流电容应靠近每个 对的发送器。

    查看原理图的 HD3SS3220部分、如果交流电容位于 HD3SS3220和 Type-C 连接器之间的两个 TX 对上、则集线器和 HD3SS3220之间不需要交流电容。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 JMMN

    感谢您的支持!