This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TUSB8041:USB 集线器的上电和复位时序要求是什么?

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8044A, TUSB8041A, TUSB8044, TUSB8042A, TUSB8043, TUSB8020B, TUSB8043A, TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994526/faq-tusb8041-what-are-the-power-up-and-reset-timing-requirements-for-the-usb-hub

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: TUSB8044ATUSB8044TUSB8042ATUSB8043TUSB8020BTUSB8043ATUSB8042

使用 TUSB8041时、哪个电源首先斜升是否重要?它如何影响上电复位时序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB8041数据表中有一项要求(下面的注释[1])、规定如果使用无源复位电路、VDD33必须在 VDD11之后斜升。  这一要求旨在防止客户在1.1V 之前斜升3.3V、并且 GRSTz 上的内部上拉电阻上升至3.3V、从而允许无源复位在1.1V 电源轨通电之前完成、从而导致无效复位。  

    在实际应用中、大多数实现方案同时(或在 us 内)具有3.3V 和1.1V 斜坡、并且在无源复位电路引脚上包含足够大的电容、以便在电源轨稳定后、复位保持低电平所需时间。 评估模块就是这种情况。   GRSTz 引脚上的电容器将根据平台中的斜坡时间而变化。  1uF 对于许多应用来说是可以接受的、如果斜坡时间较慢、2.2uF 将提供更大的裕度。

     如果设计中有一个有源复位电路、该电路不依赖于 GRSTz 上的内部上拉电阻器、则电源轨定序无关紧要。

    此信息也适用于 TUSB8044A、TUSB8043A、TUSB8042A、TUSB8044、TUSB8043、 TUSB8042、TUSB8041A、TUSB4041、TUSB4020B、TUSB8020B。