This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3301:TVS3301设计要求

Guru**** 2865470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994316/tvs3301-tvs3301-design-quiery

器件型号:TVS3301

我们设计了一个24直流输入、使用 TVS3301DRBR 进行浪涌保护、但在进行内部测试时、当对输入施加0.5kV 浪涌时、组件会不断发电。 我已附上输入的原理图、想知道我们如何尝试保护输入是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    很遗憾听到您遇到此问题。 您知道所产生浪涌的网络电阻吗?  

    此致、

    Matt Smith