This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:2层还是4层 PCB?

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994165/tfp410-2-layer-or-4-layer-pcb

器件型号:TFP410

您好!

我目前正在使用 TFP410及其参考原理图设计 PCB。

数据表提到4层 PCB 具有低 EMI、但我想、我已经准备好的2层设计是否可以正常工作、而不必为4层设计再次进行新设计。

因此、我想知道、如果连接正确、2层 PCB 设计能否正常工作、或者我是否需要为 TFP410设计4层 PCB?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    良好的设计至少需要4层-两层用于信号、两层用于电源和接地。 请遵循数据表中的布局指南。  

    此致、

    I.K.