This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:简单发送/接收电路有问题。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994489/am26c31-problem-with-simple-transmit-receive-circuits

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件: AM26C32

我们在许多应用中一直使用 AM26C31驱动器/AM26C32接收器设置、但这一新设置让我感到意外。    

我们正在尝试在 VME x64背板(特别是 J2的"UsrDef"引脚)中运行它们、单个 J2卡插槽之间的双绞线不到2英尺。   

我看到的是1Y/1A 线在大约3/4的芯片上一直处于低电平。  1Z/1B 对按预期工作。  

此外 、在这3/4线路上、只有1对14 "Y"输出报告接收器侧的逻辑输出不正确。  所有其他对报告我预期的逻辑输出、前提是输入匹配。

下面附上了基本原理图。  没有任何地球破碎的东西:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    听起来、一些非反相总线线路上可能存在对地短路、从而使它们保持在接地电势。 由于反相通道仍可正常工作、因此某些数据仍可在此状态下传播。 原因可能是接收器的失效防护设计将~0V 的差分电压(当两条线路都接近接地时)解释为逻辑高电平。 剩余的非功能对可能无法将反相线路驱动至足够低的电平以达到此失效防护状态、从而保持逻辑0输出。  

    是否曾尝试更换故障设备中的线路驱动器/接收器、以确定问题是否可能由损坏的设备引起? 如果换用新器件时故障仍然存在、则可能是系统中的其他地方发生短路。 请告诉我、这是否似乎是器件损坏、我们可以进一步调查哪些条件可能导致器件发生故障。  

    请告诉我您在此期间是否有任何其他问题。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正是这样、感谢您让我走上正确的道路。   电路板设计人员忽略了溢出到 J2连接器(B 行)的地址和数据线路,特别是 :B23-B30  

    VME64x 总线 P2引脚分配和 VME64引脚分配信号名称(interfacebus.com)

    为我们提供 FIT 的所有正线路都连接到这些引脚之一。  )