This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000上应使用哪种类型的电感器?

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993402/which-type-inductor-should-be-used-on-thvd8000

可以接受每个节点的 VCC 和 GND 的独立类型还是共模扼流圈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco、

    建议使用独立类型。 如 需更多信息、请参阅 THVD8000设计指南。

    此致、

    Eric Hackett