This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3221E:倍压器开关频率

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994384/trsf3221e-voltage-doubler-switching-frequency

器件型号:TRSF3221E

您好!
该器件具有一个内部倍压器/倍频器。

使用哪种开关频率?

是否有应用手册可避免倍压器产生 EMC 干扰辐射、或者电容器是否足够?

BR
Wilfried Hermann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilfried、

    内部 时钟大约为1MHz、但更重要的可能是稳压 器的开关时间(此博客可能有所帮助)。

    EMC 要求是什么?  为了降低 EMC、可以考虑电荷泵电容器的电容比较大和电容值较大。 人们还会在总线上添加盖子。