This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:端接电阻器

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994096/dp83826e-termination-resistor

器件型号:DP83826E

您好!

您建议从原理图中修改什么? 它专为 DP83822而设计。

1) 1) DP83826是否需要 RD_P、RD_N 和 TD_P、TD_N 信号附近的终端组件(49.9R 电阻)?
我在 DP83826EVM 降级原理图中看到它们不存在。

2) 2)我还看到磁体中心未连接到 VCC。

3) 3)我看到的 MII 信号上的终端电阻器安装了值0R0:它们是否在 PHY 内部?

谢谢

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    是的、我们有内置的驱动器终端、您可以填充0欧姆而不是50欧姆。

    DP83826 (电压模式驱动器)磁侧连接与 DP83822 (电流模式驱动器)具有非常差的差异。 DP83826的 TD_*和 RD_*引脚也不需要49.9欧姆端接。  我建议查看 DP83826连接的数据表(图:TPI 网络电路)。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vikram。

    最后一个问题:电压驱动有特殊参数吗?电流驱动使用的参数是相同的吗?

    您是否有要推荐的 Wurth 电子代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、

    822和826都具有类似的电压摆幅等、因为它们由 IEEE 标准本身决定。 我们目前还没有任何入围名单或特别推荐的 Wurth 组件、但任何符合数据表规格的磁性元件都应该可以。

    --

    此致、

    Vikram