This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD80x0是否适合我的应用?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000, THVD8010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993350/does-thvd80x0-suitable-for-my-application

主题中讨论的其他器件:THVD8000THVD8010

我有一个应用: 有~40个步进电机、它们有自己的驱动器板。  我需要将它们全部连接起来。

每个步进器~1.5-2A 电流@低速、~0.5-0.8安培电流@正常速度。

THVD80x0是否适合此应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电机为24V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco、

    THVD8000是一款采用 RS485作为接口的电力传输通信器件。 它可能会起作用、但标准 RS485收发器可能会更好。 我已通知我们的 RS485专家该主题、他将作出相应的回应。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您希望在 电力线上传输数据(控制信号)、可以考虑 THVD8010或 THVD8000。 但是、运行数据速率低于1Mbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但经过一些计算后、我发现如果电力线上有超过40个节点、则电感器将会很大(考虑每个节点~2A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电感与载波频率有关。 添加串联电感器的目的 是产生高阻抗 、以便将数据耦合到总线。 您可以查看本 设计指南的第5节 以了解详细讨论。