This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501:是否可以将多个驱动器串联?

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB501, TUSB211, USB-REDRIVER-EVM, TUSB4020BI, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993117/tusb501-possible-to-put-several-drivers-in-series

器件型号:TUSB501
主题中讨论的其他器件: TUSB211TUSB4020BITUSB216

大家好、团队、

是否可以通过每5m 放置一个 TUSB501/TUSB211来设计一根20m USB3/USB2扩展电缆?

主机- 5m 电缆-  TUSB501/TUSB211 - 5m 电缆- TUSB501/TUSB211 - 5m 电缆- TUSB501/TUSB211 - 5m 电缆- 器件

可以  使用 USB-Redriver-EVM 评估板| TI.com 来测试这一点吗?  

谢谢、此致、

Hans