This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:适用于 SN65DSI86IPAPQ1版本的 IBIS 模型

Guru**** 2768395 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994170/sn65dsi86-q1-ibis-model-for-sn65dsi86ipapq1-version

器件型号:SN65DSI86-Q1

我找到了 IBIS 模型、但它适用于 BGA 封装:

我可以为上面的 QFP 版本手动编辑它、并更改引脚编号。
两种封装之间的 IBIS 响应是否足够接近?

我找不到-Q1版本的 IBIS 模型,即使在线文件  SLLM242.ZIP 已标记为 Q1版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SLLM242 IBIS 模型适用于 SN65DSI86-Q1。

    |*******
    |德州仪器公司
    |桥至 eDP 的 MIPI DSI
    |营销器件型号数字电压范围封装类型#PINS
    | SN65DSI86-Q1 1.65V-1.95 HTQFP 64
    |
    |
    |
    |
    |*******

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我使用的是 SLM226A 文件、并且认为我已经解压缩了242个文件。  
    QFP 文件具有 不同的引脚封装信息,谢谢!