This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:请求检查 TUSB211和 TUSB216之间的差异

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB216, TUSB216I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994299/tusb211-request-to-check-the-difference-between-tusb211-and-tusb216

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件: TUSB216TUSB216I

您好、支持团队

客户询问 TUSB211和 TUSB216的区别。

请解释这两个部件之间的区别。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    我特别建议查看 TUSB216I。 与 TUSB211相比、TUSB216I 具有更好的转接驱动能力。 TUSB216I 在升压设置中包括交流和直流升压、而 TUSB211仅包括交流升压。 TUSB216I 为 BC 1.2应用添加了 CDP 功能。 TUSB216I 还增加了更宽的 VCC 范围。