请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65987D 主题中讨论的其他器件:TPS65988、 TPS65987
我应该使用两个"低区域"二进制文件中的哪一个通过 SPI 对闪存进行编程
一个名为"for PTCx"的修补程序或简称为 Low Region 的修补程序。

我看到它们的大小 大约为2K。 这两者之间的区别是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
哦,很抱歉,我的问题是,我的意思是通过 I2C 而不是通过 SPI :-)
SLVAE21A "TPS65987和 TPS65988 SPI 闪存固件通过 I2C 更新" 显示:
/*
* Execute FLwd with PATCH_BUNDLE_SIZE bytes of patch-data * in each iteration
*/
retVal = ExecCmd(FLwd, PATCH_BUNDLE_SIZE,\
(int8_t *)&tps6598x_lowregion_array[idx * PATCH_BUNDLE_SIZE],
TASK_RET_CODE_LEN, &outdata[0]);
RETURN_ON_ERROR(retVal);
tps6598x_lowregion_array 对应于哪个低区域二进制文件?