This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:接口论坛

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3243E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993944/max3243e-interface-forum

器件型号:MAX3243E

大家好、

  我的客户想知道 MAX3243E 是否有 BSDL 文件。  

BSDL 涵盖 IEEE 1149.1或  JTAG 设计电气数据。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    据我所知、此器件没有 BSDL 文件。 我已通知我们的 RS485专家、以防他对此有任何了解。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道  RS-232或收发器的 BSDL 文件。 我认为它们适用于 JTAG。