This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD257EVM:电路板图纸和尺寸

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994076/sn65hvd257evm-board-drawings-and-dimensions

器件型号:SN65HVD257EVM

您好!

我在任何地方都找不到该板的任何2D 工程图或尺寸数据。 您可以向我发送有关电路板设计尺寸的信息吗? 理想情况下、我希望获得电路板的 CAD、但我可以使用详细的2D 工程图。

谢谢、

Ethin Steinmetz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edthan、

    如果您直接向我发送电子邮件、我可以通过光绘文件和/或此板的板层 PDF 发送。 我们通常不会将这些文件存放在 TI.com 上的产品文件夹中、这就是它们很难处理的原因。

    此致、

    Eric Hackett