This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2000A:不在 CBB3上输出 TX 测试模式

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2000A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993603/xio2000a-does-not-output-tx-test-pattern-on-cbb3

器件型号:XIO2000A

大家好、

请告知我 PCI Express 合规性测试。


使用 XIO2000AZAV 的 PCI Express 子卡连接到
CBB3 (PCI Express 合规性测试基板 Rev3)。 CBB3板时
已通电、XIO2000AZAV 没有输出 TX 测试模式。

我预计只要 XIO2000AZAV 就会产生 TX 测试模式
TX 通道通过50欧姆电阻器端接至 GND。


因为另一个子卡使用 XIO2000AZZZ (不同的封装选项)、
在完全相同的测试设置下输出 TX 测试模式。

问题:您能不能就检查点向我提出建议、以使器件处于适当的条件。

子卡不在 CBB3上输出 TX 测试模式、可以进行通信
主机(根复合体)、而不会出现任何问题。

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita-San、

    我相信您提到的合规性基板3适用于 PCIe Gen3器件。 XIO2000A 不符合此规范、主要是 PCIe 第1代和第2代。 根据 PCIe 第3代规范、RX 检测后、当端点无响应时、根复合体开始发送第1代合规性模式。 XiO 不符合 Gen3合规模式。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nasser-San

     

    感谢你的建议。

     

    我仍然有疑问。

    当使用 XIO200AZZZ (不同封装器件)的另一个电路板

    CBB3上的输出。

     

    你怎么看?

     

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita-San、

    由于不支持 PCIe Gen3、因此它将发出 Gen1合规性模式。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔-圣、

    感谢您的回答。

    我明白了。

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔-圣、

    感谢您的回答。

    我明白了。

    Mita